Principales conceptos/referencias de características
OBJETOS GRÁFICOS
El visor de PDF es compatible con estos protocolos para mostrar archivos PDF remotos:
- http
- https
USUARIOS Y GRUPOS
Los modos de autenticación determinan los tipos de usuario que pueden iniciar sesión en la aplicación:
Modo de autenticación de usuario | Descripción | Convenciones de nombre de usuario |
---|---|---|
Solo modelo | Permite iniciar sesión solo a los usuarios creados en FactoryTalk Optix Studio (predeterminado). | Nombre de usuario único |
Solo local | Permite iniciar sesión solo a los usuarios de Windows locales. |
|
Active Directory | Solo permite que los usuarios de Active Directory inicien sesión. |
|
Solo dominio | Permite iniciar sesión solo a los usuarios de Active Directory y a los usuarios de Windows locales. |
|
Cualquiera | Permite a los usuarios de cualquier tipo iniciar sesión. | Adhiriéndose a las convenciones de nombre de usuario únicamente de los modos Modelo, Local solamente, Active Directory y Domain Only. |
VARIADORES DE COMUNICACIÓN
CONSEJO:
Este variador de comunicación admite la importación de etiquetas de controladores en el modo en línea. El modo en línea no requiere exportar de forma manual las etiquetas del controlador a un archivo.
No se puede usar el módulo de puente 1756-ENET EtherNet/IP con el
Variador RA Ethernet/IP
.Puede cargar etiquetas en el modo fuera de línea desde estos tipos de archivo:
VÍNCULOS DINÁMICOS
- Lectura
- Lectura del nodo de origen al primario.Valor predeterminado para vínculos dinámicos definidos en NetLogics.
- Escritura
- Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
- Lectura/escritura
- Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.Valor predeterminado para los vínculos dinámicos creados en la interfaz de usuario deFactoryTalk Optix Studio.
La dirección del vínculo dinámico:
- Se lee del nodo de origen al primario.
- Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
- Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
MOTORES DE PRESENTACIÓN
Propiedad | Descripción |
---|---|
Tiempo de sondeo de variables dinámicas | Intervalo de tiempo para la lectura periódica de las variables de campo de origen del vínculo dinámico. |
Tipo de representación del texto | Puede ser Auto o Native |
Ventana Inicio de sesión | Tipo de objeto de ventana de inicio de sesión que se solicita al inicio de la sesión cuando no se ha iniciado la sesión. |
Ventana de inicio | Tipo de objeto de Ventana de inicio para crear al iniciar la sesión. |
Usuario de inicio | El usuario inicial con el que realizar la autenticación de la sesión. |
Hoja de estilo | Establezca los estilos de objetos gráficos, tanto a nivel global como para clases de objetos específicas. |
Sesión | Una sesión disponible. |
Habilitar teclado virtual | Habilitar/deshabilitar el teclado virtual. |
Entregue su opinión