Asociar el color del LED al valor del cuadro de número

Controle el color del objeto LED cambiando los valores de los cuadros numéricos en tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    LED1
    .
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico complejo con un
    Convertidor de clave-valor
    entre el
    color
    y el
    valor
    de
    CuadroDeNúmero1
    :
    Vínculo dinámico de origen
    ProjectName
    UI
    Pages
    Page1 (type)
    CuadroDeNúmero1
    Valor
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. En el editor de vínculos dinámicos complejos, junto a
    Convertidor de clave-valor
    , seleccione
    Editor
    .
    Para obtener más información, consulte Convertidor de clave-valor.
  4. En el editor, junto a
    Valores
    , seleccione
    String
    y
    Color
    .
    CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
    Mostrar todo
    .
  5. Agregue dos filas seleccionando
    Add
    dos veces.
  6. Establezca los valores de la siguiente manera:
    Teclas (UInt32)
    Valores (Color)
    0
    #cd163f
    1
    #f58025
    2
    #00aeef
  7. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    CuadroDeNúmero1
    .
  8. En
    Propiedades
    , establezca
    Valor mínimo
    como
    0
    .
    CONSEJO: Al establecer
    Valor mínimo
    se evita que se proporcionen valores que no sean gestionados por el
    Convertidor de clave-valor
    en tiempo de ejecución.
  9. En
    Propiedades
    , establezca
    Valor máximo
    como
    2
    .
    CONSEJO: Establecer
    Valor máximo
    impide que se proporcionen valores que no sean gestionados por el
    Convertidor de clave-valor
    en tiempo de ejecución.
Cambio del color del LED
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal