Panel Salida

El panel
Salida
contiene columnas de información de mensajes y botones para realizar tareas en el panel
Salida
. De forma predeterminada, el panel
Salida
muestra errores de mensajes de mínima y máxima gravedad así como mensajes de información. Habilite
Modo avanzado
para que se muestre información en el panel
Salida
.
Seleccione la flecha en el encabezado de la columna para mostrar los mensajes en orden ascendente o descendente. Las columnas de mensajes admiten el filtrado.
Columnas del panel Salida
Columna
Descripción
Nivel de gravedad del mensaje
Error
Mensaje de máxima gravedad
Warning
Mensaje de mínima gravedad
Info
Mensaje de información
Código
Código de ID de mensaje. Este código es solo para mensajes predefinidos.
Sello de hora
La hora a la que se registró el mensaje.
Categoría
Categoría del mensaje o módulo de la plataforma FactoryTalk Optix que generó el mensaje.
Objeto
El elemento al que hace referencia el mensaje, si procede.
Mensaje
El contenido del mensaje.
Botones del panel Salida
Elemento
Descripción
Error
Seleccione esta opción para mostrar u ocultar los mensajes de error de máxima gravedad.
Warning
Seleccione esta opción para mostrar u ocultar los mensajes de error de mínima gravedad.
Info
Seleccione esta opción para mostrar u ocultar mensajes de información.
Muestre u oculte mensajes detallados de primer nivel para la resolución de problemas.
Muestre u oculte un mensaje detallado de segundo nivel para la resolución de problemas.
Abra la carpeta de los registros de salida. Para obtener más información, consulte Registro del sistema.
Elimine todos los mensajes del panel
Salida
, independientemente de la visualización que se haya seleccionado. Los mensajes no se eliminan de los archivos de registro.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.