Tipos de método de tiempo de ejecución

Los métodos se ejecutan en tiempo de ejecución cuando se produce un evento.

Métodos de tiempo de ejecución locales

Los métodos locales están expuestos por objetos del proyecto, entre los que se incluyen:
  • Alarmas
  • Registradores
  • Base de datos
  • Objetos gráficos
Por ejemplo, los objetos de
Vídeo
exponen el método de
Reproducción
que inicia la reproducción de vídeo.

Métodos de tiempo de ejecución globales

Los métodos globales se exponen independientemente del nodo seleccionado. Los métodos globales se dividen en estas categorías:
  • Comandos de variables
  • Comandos básicos
  • Comandos de alarma
  • Comandos de interfaz de usuario
  • Comandos de recetas
Por ejemplo, el método
Reconocer todas
confirma todas las alarmas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal