Tipos de eventos

Los proyectos incluyen eventos predefinidos y pueden incluir eventos personalizados.

Eventos predefinidos

Algunos objetos contienen eventos predefinidos. Por ejemplo, un objeto
Botón
contiene un
evento MouseClick
predefinido que activa un método asociado al seleccionar el botón en tiempo de ejecución.
El panel
Eventos
muestra una lista de los eventos predefinidos de un objeto.

Eventos personalizados

Los eventos personalizados incluyen eventos de cambio configurables que se producen en tiempo de ejecución cuando cambia el valor de una variable. Para obtener más información, consulte:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal