Agregar una pluma de polígono
Agregue una pluma de polígono para visualizar la distancia entre los valores de una variable de tabla.
- EnVista del proyecto, seleccione o cree una variable de tabla del tipo de datosNumber.Para obtener más información, consulte Variables.Por ejemplo, cree una variable del tipo de datosNumber[2,3].
- EnVista del proyecto, seleccione o cree un objetoGráficoDeXY.
- EnPropiedades, junto aPlumas, seleccioney seleccione
Pluma de línea de polígono. - Cree un vínculo dinámico entreTabla de puntosy la variable de tabla.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión