Selección cambiada

BrowseName
UserSelectionChanged
SuperType
BaseEventType(BaseEventType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Elemento seleccionado
SelectedItem
Elemento seleccionado cuando el objeto se inicializa en tiempo de ejecución (si está vacío, se inicializa sin selecciones). Tras la inicialización, esta propiedad muestra el nodo correspondiente al elemento seleccionado (el acceso a la propiedad es de lectura y escritura cuando los datos se obtienen de nodos del proyecto, y de solo lectura cuando se obtienen de una base de datos).
Valor seleccionado
SelectedValue
Valor de la propiedad establecida en Ruta de acceso del valor seleccionado cuando se selecciona un elemento en tiempo de ejecución.
EventId
(Heredado de BaseEventType)
EventType
(Heredado de BaseEventType)
SourceNode
(Heredado de BaseEventType)
SourceName
(Heredado de BaseEventType)
Time
(Heredado de BaseEventType)
ReceiveTime
(Heredado de BaseEventType)
LocalTime
(Heredado de BaseEventType)
Message
(Heredado de BaseEventType)
Severity
(Heredado de BaseEventType)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.