Sesión de interfaz de usuario

Administrar el tiempo de espera de inactividad y la configuración regional de la sesión interactiva.
BrowseName
UISession
SuperType
SessionType(SessionType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Duración del tiempo de espera de inactividad
IdleTimeoutDuration
Duración del tiempo de espera de inactividad después del cual se detiene la sesión.
Tiempo de espera de inactividad activo
IdleTimeoutEnabled
Falso: en caso de inactividad por parte del usuario en la interfaz, la sesión sigue siendo válida; Verdadero: en caso de inactividad por parte del usuario durante un cierto período de tiempo, la sesión se detiene.
IsInteractive
Sesión nativa
IsNative
Verdadero: la sesión de interfaz de usuario es nativa, Falso: lo contrario.
Sesión web
IsWeb
Verdadero: la sesión de interfaz de usuario es web, Falso: lo contrario.
User
(Heredado de SessionType)
Configuración regional
LocaleId
(Heredado de SessionType)
Idioma
Language
(Heredado de SessionType)
Sistema de medición
MeasurementSystem
(Heredado de SessionType)
Configuración regional real
ActualLocaleId
(Heredado de SessionType)
Idioma real
ActualLanguage
(Heredado de SessionType)
Sistema de medición real
ActualMeasurementSystem
(Heredado de SessionType)
Desplazamiento de zona horaria
TimeZoneOffset
(Heredado de SessionType)
LoggedIn
(Heredado de SessionType)
Groups
(Heredado de SessionType)
Roles
(Heredado de SessionType)
Rights
(Heredado de SessionType)

Eventos

IdleTimeoutEvent
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.