Panel

Contenedor de objetos simple. Muestra los objetos gráficos que contiene y que pueden ser un área seleccionable.
BrowseName
Panel
SuperType
Contenedor(Container)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Prueba de posicionamiento visible
HitTestVisible
Verdadero = intercepta clics del usuario. Falso = no intercepta clics del usuario, que en su lugar se pasan al objeto subyacente, en función del orden del eje Z.
Mover destino
MoveTarget
(Heredado del contenedor)
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Eventos

Evento MouseDown
BrowseName
Evento MouseUp
BrowseName
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.