Etiqueta

Visualiza un texto.
BrowseName
Label
SuperType
Elemento(Item)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Texto
Text
Texto insertado y mostrado.
Alineación horizontal de texto
TextHorizontalAlignment
Indica dónde se coloca el texto en el eje horizontal.
Alineación vertical de texto
TextVerticalAlignment
Indica dónde se coloca el texto en el eje vertical.
Ajuste de línea
WordWrap
Habilitar/deshabilitar el ajuste de línea automático cuando el texto es más ancho que el contenedor. Se omite si el ancho del objeto es automático o cuando se establece una abreviatura del texto.
Reducción de texto
Elide
Modo de reducción de texto. Inserta tres puntos (...) en la posición indicada cuando el texto es demasiado largo para el espacio disponible. Se omite si el ancho del objeto es automático o cuando se establece el ajuste de línea.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Parpadeo
Blink
Permite que el objeto parpadee periódicamente y se omite cuando el objeto no es visible.
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.