Imagen

Mostrar una imagen.
BrowseName
Image
SuperType
Contenedor(Container)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Ruta de acceso
Path
Ruta de acceso.
Color dinámico
DynamicColor
(Solo para los formatos SVG) Sustituya los colores de la imagen con el color seleccionado (RGB) de la forma especificada en Modo de coloración. Se omite el canal alfa del color. Los elementos SVG que no tienen un color especificado y que no heredan un color aparecen de color negro.
Modo de relleno
FillMode
Modo de relleno del objeto de imagen (Ajustar = cambiar el tamaño de la imagen manteniendo la relación de aspecto original, Estirar = cambiar el tamaño de la imagen ajustando la relación de aspecto al área del objeto de imagen).
Prueba de posicionamiento visible
HitTestVisible
Verdadero = intercepta clics del usuario. Falso = no intercepta clics del usuario, que en su lugar se pasan al objeto subyacente, en función del orden del eje Z.
Margen izquierdo de la imagen
ImageLeftMargin
Tamaño de la sección periférica izquierda que se va a excluir del cambio de tamaño de la imagen.
Margen superior de la imagen
ImageTopMargin
Tamaño de la sección periférica superior que se va a excluir del cambio de tamaño de la imagen.
Margen derecho de la imagen
ImageRightMargin
Tamaño de la sección periférica derecha que se va a excluir del cambio de tamaño de la imagen.
Margen inferior de la imagen
ImageBottomMargin
Tamaño de la sección periférica inferior que se va a excluir del cambio de tamaño de la imagen.
Parpadeo
Blink
Permite que el objeto parpadee periódicamente y se omite cuando el objeto no es visible.
Modo de coloración
ColorizationMode
Define el modo de coloración que se utilizará al aplicar el color seleccionado a la imagen.
Mover destino
MoveTarget
(Heredado del contenedor)
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
(Heredado del elemento)
Alineación vertical
VerticalAlignment
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)

Eventos

Evento MouseDown
BrowseName
Evento MouseUp
BrowseName
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.