Duración
Mostrar datos de duración.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Control en modo de solo lectura | ReadOnly | Habilita/deshabilita el modo de solo lectura. Si está habilitado, no es posible escribir en el cuadro de texto pero, por ejemplo, es posible seleccionar el texto existente para copiar y pegar. | |
Alineación horizontal de texto | TextHorizontalAlignment | Indica dónde se coloca el texto en el eje horizontal. | |
Alineación vertical de texto | TextVerticalAlignment | Indica dónde se coloca el texto en el eje vertical. | |
Eventos
Valor modificado
- BrowseName
Entregue su opinión