Comportamiento de cambio de valor

Modo de actualización de texto cuando el usuario escribe en el cuadro de texto. Al terminar de escribir = actualizar el valor después de que el usuario presione Entrar con un teclado físico o virtual (al presionar la tecla Esc o hacer clic fuera del objeto, se restablece el texto anterior); Al escribir = en tiempo real al escribir.
BrowseName
ValueChangeBehaviour

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
Finalizó el cambio de valor en la edición
Actualice el valor después de que el usuario pulse Entrar con teclado físico o virtual. Al pulsar Esc o seleccionar cualquier área fuera del objeto, se restaura el texto de campo al valor original.
1
El valor cambia al editar
El valor se actualiza al mismo tiempo que se modifica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.