Pantalla

Estado y configuración de la pantalla del dispositivo.
BrowseName
Display
SuperType
Grupo de propiedades(PropertyGroup)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Brillo
Brightness
Brillo de la pantalla (1 - 10).
Resolución horizontal
HorizontalResolution
Resolución horizontal de la pantalla del dispositivo en píxeles.
Resolución vertical
VerticalResolution
Resolución vertical de la pantalla del dispositivo en píxeles.
Escala
Scale
Nivel de zoom de la pantalla (50 - 200).
Orientación
Orientation
Orientación de la pantalla (0=Horizontal, 1=Vertical, 2=Vertical girada).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.