Dispositivo

Estado y configuración del dispositivo.
BrowseName
Device
SuperType
Grupo de propiedades(PropertyGroup)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Número de catálogo
CatalogNumber
Número de catálogo del dispositivo.
Frecuencia de la CPU
CPUFrequency
Frecuencia a la que funciona la CPU en megahercios.
Temperatura de la CPU
CPUTemperature
Temperatura de la CPU en grados Celsius.
Utilización de la CPU
CPUUtilization
Porcentaje de la potencia de procesamiento de la CPU utilizada en los últimos dos segundos.
Recuento de la red Ethernet
EthernetNetworkCount
Número de redes Ethernet admitidas por el dispositivo.
Recuento de puertos Ethernet
EthernetPortCount
Número de puertos Ethernet físicos admitidos por el dispositivo.
Fecha del firmware
FirmwareDate
Fecha del firmware del dispositivo.
Versión del firmware
FirmwareVersion
Versión del firmware del dispositivo.
Código del producto de hardware
HardwareProductCode
Código de producto de hardware del dispositivo.
Tipo de producto de hardware
HardwareProductType
Tipo de producto de hardware del dispositivo.
Versión del hardware
HardwareVersion
Versión del hardware del dispositivo.
Serie de hardware
HardwareSeries
Serie del hardware del dispositivo.
Nombre de host
Hostname
Nombre del dispositivo en la red.
Hora de la última actualización de la aplicación
LastApplicationUpdateTime
Fecha y hora en la que la aplicación se implementó por última vez en el dispositivo.
Hora del último arranque
LastBootupTime
Fecha y hora en la que el dispositivo se arrancó por última vez.
Versión del SO
OSVersion
Versión del sistema operativo del dispositivo.
Nombre del producto
ProductName
Nombre de producto del dispositivo.
Modo de protección habilitado
ProtectionModeEnabled
Deshabilita las actualizaciones de aplicaciones y firmware del dispositivo.
Versión del administrador del sistema
SystemManagerVersion
Versión del administrador del sistema en el dispositivo.
Total de tiempo activado
TotalOnTime
Total de tiempo activado del dispositivo en horas.
Memoria libre
FreeMemory
Memoria RAM no utilizada en el dispositivo en kilobytes.
Memoria total
TotalMemory
Memoria RAM total del dispositivo en kilobytes.
Memoria utilizada
UsedMemory
Memoria RAM utilizada en el dispositivo en kilobytes.
Almacenamiento libre
FreeStorage
Almacenamiento no volátil no utilizado en el dispositivo en kilobytes.
Almacenamiento total
TotalStorage
Almacenamiento no volátil total del dispositivo en kilobytes.
Almacenamiento utilizado
UsedStorage
Almacenamiento no volátil utilizado en el dispositivo en kilobytes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.