Estación de OMRON Ethernet/IP

BrowseName
OmronEthernetIPStation
SuperType
Estación de comunicación(CommunicationStation)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tamaño de trabajo máximo en bytes
MaximumJobSizeInBytes
Tamaño máximo de una transmisión de etiquetas del controlador (en bytes). 0 = 504 bytes (valor máximo).
Dirección IP
IPAddress
Dirección única del controlador en la red
Puerto
Port
Número del puerto utilizado por la conexión TCP-IP. Debe coincidir con el que se ha configurado en el controlador.
Tiempo de espera
Timeout
Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del controlador.
Ranura de CPU
CpuSlot
Número de la ranura ocupada por la CPU en el bastidor del controlador.
Código de operación
OperationCode
Tags
Types
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.