Política de contraseñas

BrowseName
PasswordPolicy
SuperType
Objeto(BaseObjectType)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Vigencia máxima de la contraseña
MaximumPasswordAge
El número de días que se puede usar una contraseña antes de que el usuario deba cambiarla.
Aplicar historial de contraseñas
EnforcePasswordHistory
El número de contraseñas nuevas únicas que deben estar asociadas a una cuenta de usuario antes de que se pueda reutilizar una contraseña antigua.
Vigencia mínima de la contraseña
MinimumPasswordAge
El número de días que se debe usar una contraseña antes de que el usuario pueda cambiarla.
Longitud mínima de la contraseña
MinimumPasswordLength
El número de caracteres más pequeño que pueden crear una contraseña para una cuenta de usuario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.