Alarma de desviación no exclusiva
Monitorea la desviación de un valor de punto de ajuste de las variables relativas a las cantidades físicas. Se activa cuando el valor de la variable monitoreada tiene una desviación igual o mayor que el valor establecido. Cuando se alcanzan varios límites de interés consecutivamente, la alarma indica que se alcanzaron todos los límites.
- BrowseName
- NonExclusiveDeviationAlarmController
- SuperType
- Alarma de límite no exclusiva(NonExclusiveLimitAlarmController)
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Eventos
NonExclusiveDeviationAlarmType
- BrowseName
Entregue su opinión