Editar el código después de depurar
La inicialización del proceso de depuración es diferente para los NetLogic en tiempo de diseño y de tiempo de ejecución.
Requisitos previos
- Para editar el código después de depurar
- Seleccione una opción:
- Si va a depurar un NetLogic en tiempo de ejecución, en la barra de herramientas deFactoryTalk Optix Studio, seleccione.
Detener - Si está depurando un NetLogic en tiempo de diseño, en Visual Studio o Visual Studio Code, seleccione para detener la depuración.
- Edite el código y guarde los archivosCSeditados.FactoryTalk Optix Studiovuelve a compilar automáticamente la solución .NET.
Entregue su opinión