IUANode.Remove(child)

Quita un nodo de proyecto que corresponde al objeto C# pasado en el argumento.
void Remove(IUANode
child
);

Argumentos

child
(IUANode)
Un objeto C# que corresponde al nodo de proyecto creado.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que el elemento secundario de la etiqueta
MyLabel
del objeto
Panel1
se ha quitado del proyecto:
var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal