Ejemplos de consulta de datos numéricos

Ejemplos de consultas para filtrar motores en función de diferentes propiedades.
Visualizar objeto Motor5
SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
Visualizar motores con aceleración de 20
SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
Visualizar motores con aceleración de 20 y velocidad entre 300 y 500
SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
Visualizar motores de nombres que comienzan con
Faulty
SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.