Crear un formulario de usuario

Agregue un panel de inicio de sesión persistente a la ventana principal.
CONSEJO: Si desea agregar una página de inicio de sesión que desaparezca cuando inicie la sesión, consulte Desarrollar una página de inicio de sesión.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas
    , busque
    Change User form
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre
    Cambiar formulario de usuario
    a
    UI
    en
    Vista del proyecto
    .
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
  5. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    CambiarFormularioDeUsuario1
    CambiarFormularioDeUsuario
    .
  6. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Usuarios
    y
    ProjectName
    Seguridad
    Usuarios
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal