Desarrollar una interfaz de usuario con una imagen sensible

Implemente una imagen externa en su proyecto y haga que la imagen sea sensible al tamaño de la ventana.
Ejemplo de aplicación
En este ejemplo, el logotipo de
Rockwell Automation
se extiende hasta los bordes de la ventana de aplicación a medida que cambia su tamaño.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ResponsiveExternalImage.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    MainWindow (type)
    .
    El editor se abre en una ventana independiente.
  3. Arrastre el logotipo descargado de su equipo al editor.
    En
    Vista del proyecto
    , aparece un objeto
    Imagen1
    en
    MainWindow (type)
    .
  4. En
    Propiedades
    , establezca
    Alineación horizontal
    y
    Alineación vertical
    en
    Estirar
    :
  5. Organice los elementos de la interfaz.
  6. Guarde el proyecto.
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal