Crear un botón que añada datos aleatorios

Cree un botón que desencadene la generación de cadenas aleatorias que rellenen el cuadro de lista filtrable.
  1. Cree un botón:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      GenerateRandomStringsButton
      .
  2. Configure el botón:
    1. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Generate Random Data
      .
    2. Junto a
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      NetLogic
      GenerarCadenasAleatorias
      RunQuery
      .
    3. Junto a
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      RandomDataListBox
      Actualizar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.