Desarrollar una interfaz para cambiar configuraciones regionales

Cree una etiqueta localizada y dos botones que cambien el idioma de la interfaz.
Ejemplo de aplicación: configuración regional en inglés
Ejemplo de aplicación: configuración regional en polaco
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
SwitchLocales.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal