Crear un botón que apague el sistema host
Agregue un botón que apague el sistema operativo host en el que se ejecuta
Aplicación FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE:
Al pulsar el botón
Cerrar sistema
, se cerrará inmediatamente el sistema operativo del host
en el que se ejecuta Aplicación FactoryTalk Optix
.Por ejemplo, si se ejecuta
Aplicación FactoryTalk Optix
en un emulador de destino, al pulsar Cerrar sistema
se cerrará inmediatamente el sistema Windows.- En el panelVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escriba
ShutDownSystemButton. - EnPropiedades, establezcaTextoenSHUT DOWN HOST SYSTEM.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .

Entregue su opinión