Crear usuarios
Cree un nuevo tipo de usuario con una propiedad personalizada que controle si se muestra o se oculta una etiqueta de reloj en la interfaz de usuario.
- Cree un usuario:
- EnVista del proyecto, expandaSeguridad.
- Haga clic con el botón derecho del ratón enUsuariosy seleccione .
- Pase el cursor por encima del usuario, seleccioney escriba
UserPersistentSettings. - EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccione
Variable. - Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escriba
ShowClock. - Junto a la variable, seleccioneInt32y seleccioneBoolean.
- Cree un tipo de usuario:
- EnVista Tipo, haga doble clic enSeguridady, a continuación, haga doble clic enUsuarios.
- EnVista del proyecto, arrastreUserPersistentSettingsaVista Tipo.
- Cree una carpeta para el nuevo tipo de usuario:
- Haga clic con el botón derecho enUsuariosy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccioney escriba
UsersPersistentSettings.
- Agregue usuarios con configuraciones permanentes:
- EnVista del proyecto, pase el cursor por encima deUserPersistentSettings, seleccioney escriba
Bob. - ArrastreBobaUsersPersistentSettings.
- EnPropiedades, establezcaContraseñaentest.
- Haga clic con el botón derecho en la carpetaUsersPersistentSettingsy seleccione .
- EnPropiedades, establezcaContraseñaentest.
- Pase el cursor por encima del usuario, seleccioney escriba
Jane.
Entregue su opinión