Agregar elementos de interfaz de usuario predefinidos

Agregue un formulario de acceso, una etiqueta de nombre de usuario y un reloj NetLogic desde las bibliotecas de plantillas.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. Agregue y configure el formulario de inicio de sesión:
    1. En
      Bibliotecas
      , busque
      Login Form
      .
    2. En
      Componentes
      , arrastre el
      Formulario de inicio de sesión
      hacia
      MainWindow (type)
      en
      Vista del proyecto
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Usuarios
      y
      ProjectName
      Seguridad
      Usuarios
      UsersPersistentSettings
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. Agregue y configure la etiqueta del nombre de usuario:
    1. En
      Bibliotecas
      , busque
      Username Label
      .
    2. En
      Componentes
      , arrastre
      Etiqueta de nombre de usuario
      hacia
      MainWindow (type)
      en el panel
      Vista del proyecto
      .
  4. Agregue NetLogic del reloj:
    1. En la ventana
      Bibliotecas
      busque
      Clock
      .
    2. En
      Componentes
      , arrastre
      Reloj
      a la carpeta
      NetLogic
      en el panel
      Vista del proyecto
      .
  5. En la ventana
    Bibliotecas
    seleccione
    Cerrar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal