Crear un objeto de motor
Cree un objeto de motor y una configuración de motor para utilizarlo en una receta.
- Crear un objeto de motor
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima del objeto, seleccioney escriba
Motor - Agregue y configure variables:
- EnPropiedades, en la parte superior, agregue dos variables seleccionandoy
Variable. - Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccioney escriba:

- Speed
- Acceleration
- Crear un objeto de configuración del motor
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMotory seleccione .
- Pase el cursor por encima del objeto, seleccioney escriba
Configuration - Agregue y configure variables:
- En la parte superior dePropiedades, agregue tres variables seleccionandoy seleccionando
Variable. - Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccioney escriba:

- MaxRevolutionsPerMinute
- MaxThrottle
- MinThrottle
Entregue su opinión