Crear variables de proyecto

Cree las variables de velocidad y aceleración para usarlas en el diseño de la interfaz de usuario.
  1. En
    Vista del proyecto
    , cree dos variables haciendo clic con el botón derecho en la carpeta
    Modelo
    y seleccionando
    Nuevo
    Variable
    .
  2. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
    Edit
    y escriba:
    • Speed
    • Acceleration
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.