Crear una base de datos
Debe agregar una tabla al almacén de datos antes de comenzar a consultarla.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlmacenes de datosy seleccioneBase de datos incrustadaoBase de datos ODBC.
- EnPropiedades, junto aTablasseleccione.
- Agregue tres columnas de tabla de los tipos de datos Int16, Int32 y Float:
- Bajo la tabla creada, junto aColumnasseleccione.
- Junto a la columna, seleccioneBaseDataTypey seleccioneInt16.
- Junto aColumnas, seleccione.
- Junto a la columna, seleccioneBaseDataTypey seleccioneInt32.
- Junto aColumnasseleccione.
- Junto a la columna, seleccioneBaseDataTypey seleccioneFloat.
Entregue su opinión