Integrar la interfaz con NetLogic
Cree vínculos dinámicos entre los elementos de la interfaz y los métodos definidos en el script.
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Configure CreateButton:
- EnVista del proyecto, seleccioneCreateButton.
- EnEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .

- Cree un vínculo dinámico entreNewPanely .
- Configure RemoveButton:
- EnVista del proyecto, seleccioneRemoveButton.
- EnEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .

- Cree un vínculo dinámico entreNombrey .
- Configure NameLabel:
- EnVista del proyecto, seleccioneNameLabel.
- Cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Configure PasswordBox:
- EnVista del proyecto, seleccionePasswordBox.
- Cree un vínculo dinámico entreTextoy .
- Configure LocaleCombo:
- EnVista del proyecto, seleccioneLocaleCombo.
- Cree un vínculo dinámico entreModeloy .
- Cree un vínculo dinámico entreValor seleccionadoy .
Entregue su opinión