Desarrollar un NetLogic que gestione los inicios de sesión

Este NetLogic valida los nombres de usuario y las contraseñas.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para desarrollar un NetLogic que gestione los inicios de sesión
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    LoginFormNetLogic
    .
    El editor de código externo se abre en una ficha independiente.
  3. En el editor de código, reemplace el código existente por el siguiente código:
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class LoginFormNetLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void Login(string username, string password) { if (!PerformLogin(username, password)) { // Set incorrect login message var messageVariable = LogicObject.GetVariable("Message"); messageVariable.Value = "Incorrect login"; return; } // Check the correct type of PanelLoader PanelLoader panelLoader = (PanelLoader)Owner.Owner; if (panelLoader == null) { Log.Error(panelLoader + " is not a PanelLoader"); return; } // Retrieve Panel variable var panelVariable = (NodeId)LogicObject.GetVariable("Panel").Value; if (panelVariable == NodeId.Empty) { Log.Error("Panel variable is empty"); return; } // Perform ChangePanel panelLoader.ChangePanel(panelVariable, NodeId.Empty); } private bool PerformLogin(string username, string password) { return Session.ChangeUser(username, password); } }
  4. Guarde el código.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal