Desarrollar un NetLogic que establece texto de etiqueta

Este NetLogic de tiempo de ejecución cambia el texto de una etiqueta. NetLogic se puede desencadenar con un evento MouseClickEvent.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para desarrollar NetLogic
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta
    NetLogic
    y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de ejecución
    .
  3. Haga doble clic en NetLogic.
    Se abre el editor de código externo.
  4. Para editar NetLogic, reemplace la clase
    RuntimeNetLogic1
    existente con el código siguiente. Consulte Editar un NetLogic.
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
  5. Guarde el código.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.