Crear un NetLogic
Desarrolle un NetLogic de tiempo de diseño que cree etiquetas localizadas.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para crear un NetLogic
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (tipo)y seleccione .
- Pase el cursor por encima deDesignTimeNetLogic1, seleccionee introduzca
CreateLocalizedLabels - Haga doble clic en NetLogic.Se abre el editor de código externo.
- En el editor de código, editepublic void Method1()de la siguiente manera:[ExportMethod] public void Method1() { String labelName = "MyLabelName"; Label myLabel = Owner.Get<Label>(labelName); if (myLabel == null ) { myLabel = InformationModel.Make<Label>(labelName); myLabel.LocalizedText = new LocalizedText(myLabel.NodeId.NamespaceIndex, "myKey1"); Owner.Add(myLabel); } else { Log.Warning("Label with name " + labelName + " already exists"); } }
- Guarde el código.
Entregue su opinión