Desarrollar una alarma de cambio de temperatura

Desarrolle una alarma que indique cuando la temperatura supere un valor establecido.
Ejemplo de aplicación
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
TemperatureChangeAlarm.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.