Crear botones para controlar las alarmas

Cree botones para reconocer y confirmar una alarma seleccionada o todas las alarmas.
  1. Cree un botón para reconocer todas las alarmas:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      AlarmGridPanel
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      AcknowledgeAllButton
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Acknowledge All
      .
    4. En
      Panel de eventos
      , junto al
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      Comandos
      Comandos de alarma
      Reconocer todas
      .
  2. Cree un botón para confirmar todas las alarmas:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      AlarmGridPanel
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      ConfirmAllButton
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Confirm All
      .
    4. En el
      Panel de eventos
      , junto al
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      Comandos
      Comandos de alarma
      Confirmar todas
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.