Configurar los ajustes generales del controlador

Utilice la página
Controlador
-
General
para configurar los siguientes ajustes:
  • Comunicación
    -
    Tiempo de espera
    : Establece el período de tiempo de espera de la comunicación entre 300 y 15000 milisegundos. El valor predeterminado es 3000 milisegundos.
  • Registro de datos
    -
    Jerarquía de carpetas de archivos ZIP
    : Especifica si se debe reservar la estructura de carpetas de los archivos de registro de datos o combinar los archivos de registro de datos en un archivo TXT al exportar registros de datos. La configuración predeterminada es
    Conservar estructura de carpetas de origen
    .
  • Receta
    -
    Destino
    : Define la ruta de destino en el equipo para cargar recetas desde la tarjeta SD. La ruta predeterminada es la carpeta Descargas.
Para configurar los ajustes generales del controlador
  1. En el menú
    Archivo
    , seleccione
    Configuración
    .
  2. En
    Configuración
    , seleccione
    Controlador
    General
    .
  3. Personalice los ajustes según sea necesario y, a continuación, seleccione
    Aceptar
    .
    Seleccione
    Reset
    para restaurar la configuración predeterminada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal