Funciones definidas por el usuario

Utilice el nodo
Funciones definidas por el usuario
en Organizador de proyectos para crear programas lógicos para un proyecto de controlador
Micro820
L20E,
Micro850
L50E, o
Micro870
L70E en los siguientes lenguajes de programación:
  • Diagrama de bloque de funciones (FBD)
  • Diagrama de lógica de escalera (LD)
  • Texto estructurado (ST)
Las funciones definidas por el usuario (user-defined functions, UDF) definen un cálculo simple que solo requiere una salida. Una vez creado, se puede reutilizar al igual que otros bloques de funciones en
FactoryTalk Design Workbench
.
CONSEJO: Los parámetros de entrada de la UDF admiten los tipos de datos estructurados y de las matrices. El parámetro de salida de la UDF solo admite tipos de datos simples.
Utilice el nodo
Funciones definidas por el usuario
para:
Utilice el nodo
<UDF-name>
debajo de
Funciones definidas por el usuario
para:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal