Descripción general de interrupciones

Los controladores
Micro800
son compatibles con las interrupciones que se utilizan en los programas del controlador.
Utilice el nodo
Programas
en el
Organizador de proyectos
para realizar las siguientes acciones:
  • Abrir
    Nueva interrupción
    para crear interrupciones de diferentes tipos para los programas del controlador
    Micro800
    .
  • Ver una lista de interrupciones creada para los programas del controlador
    Micro800
    .
  • Seleccionar una interrupción y editar sus propiedades mediante el panel
    Propiedades
    .
  • Importar variables a una interrupción.
  • Exportar una interrupción a su equipo.
  • Abrir y editar una interrupción usando el editor de lenguaje.
  • Agregar variables a una interrupción mediante la cuadrícula de variables locales.
  • Borrar interrupciones.
Tipos de interrupción y parámetros
Tipo de interrupción
Parámetros de interrupción
Interrupción de entrada de evento (EII)
  • Iniciar automáticamente
  • Entrada incorporada
Interrupción retardada seleccionada (STI)
  • Iniciar automáticamente
  • Entrada incorporada
Rutina de error de usuario
La rutina de error de usuario se interrumpirá automáticamente cuando el controlador entra en modo de
Ejecución
si la Unidad de organización del programa (POU) está configurada para iniciarse automáticamente.
No hay ningún parámetro disponible.
Módulo enchufable universal (UPM)
Iniciar automáticamente
Contador de alta velocidad (HSC)
  • Iniciar automáticamente
  • Máscara de desbordamiento
  • Máscara de subdesbordamiento
  • Máscara de preajuste alto
  • Máscara de preajuste bajo
Tipos de interrupción admitidos por diferentes controladores
Tipo de controlador
EII
STI
Rutina de error de usuario
UPM
HSC
Micro810
LC10
No
No
Sí
No
No
Micro820
L20E
No
Sí
Sí
Sí
No
Micro850
L50E AWB
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Micro850
L50E QBB
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Micro850
L50E QVB
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Micro850
L50E QWB
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Micro870
L70E AWB
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Micro870
L70E QBB(N)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Micro870
L70E QWB(N)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal