Trabajar con bloques de funciones definidas por el usuario

Los bloques de funciones definidas por el usuario (User-Defined Function Block, UDFB) son bloques de funciones compuestos creados a través de la combinación de otros bloques de funciones y/o bloques de funciones definidas por el usuario en una secuencia para realizar operaciones de control de mayor nivel.
Al igual que cualquier otro bloque lógico, los UDFB tienen datos de parámetros y de instancia (variables de miembro). Use el tipo de bloque UDFB para definir bloques de funciones y utilizarlos en programas de controlador junto con los bloques de funciones estándar suministrados en el conjunto de instrucciones de
FactoryTalk Design Workbench
.

Funcionamiento de los UDFB

Los UDFB funcionan de la misma manera que otros bloques de instrucciones de un programa. Los UDFB se pueden utilizar para activar otros tipos de bloques o incluso otros UDFB.
En
Caja de herramientas
, los UDFB se incluyen en la categoría
Definido por el usuario
.

Uso óptimo de los UDFB

Los UDFB sintetizan las funciones más usadas y son los mejores a la hora de ofrecer un tipo específico de control de funciones y dispositivos. Los UDFB están diseñados para sintetizar por completo el código y los datos asociados con la instrucción. La lógica de un UDFB utiliza únicamente los parámetros y variables locales definidas por la definición de la instrucción. No hay ningún acceso directo mediante programación a las variables globales o del programa. El UDFB es un componente independiente que puede ejecutarse en cualquier programa que lo active.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal