Agregar comentarios

Al crear bloques de funciones definidas por el usuario, puede agregar elementos de Comentario para documentar la funcionalidad definida en el bloque de funciones. Los comentarios se utilizan con fines de documentación y no tienen función en el programa.
Para agregar comentarios
  • Para agregar comentarios a un programa de diagrama de lógica de escalera, haga clic con el botón secundario en una línea y, a continuación, seleccione
    Agregar comentario de línea
    .
  • Para agregar comentarios a un programa de texto estructurado, use la siguiente sintaxis:
    (* This is a comment *)
  • Para agregar comentarios a un programa de diagrama de bloque de funciones, desde la
    Caja de herramientas
    , arrastre el botón Agregar descripción al editor de lenguaje.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal