Entorno de desarrollo de programas de texto estructurado

En esta sección se presenta el editor de lenguaje para programas de texto estructurado (ST).
Entorno de desarrollo de programas de texto estructurado
Entorno de desarrollo de programas de texto estructurado
Entorno de desarrollo de programas de ST
Ítem
Descripción
Callout1
Abre la cuadrícula de variables locales para ver las variables lque utiliza el programa actual.
Callout2
Abre un cuadro para especificar un número de línea al que ir. El cuadro muestra:
  • El número de línea actual donde está ubicado el cursor.
  • El número de caracteres en la línea actual.
  • El rango de números de línea que puede introducir en el cuadro.
Cuando se introduce un número de línea, la línea se resalta. Seleccione
Intro
para ir a la línea.
Callout3
Aleja el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas.
Callout4
Restablece el zoom del editor al 100 %.
Callout5
Acerca el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas.
Callout6
Muestra u oculta los valores de las variables, a través de las cuales se puede leer el valor y comprobar la lógica del proyecto.
No afecta al resto de fichas.
Callout7
Constituye la parte principal del editor de texto estructurado. En esta área puede añadir texto y realizar cambios en el programa de ST.
Cuando esté introduciendo instrucciones, se mostrará una lista de sugerencias con posibles instrucciones y, a continuación, una información sobre herramientas mostrará la definición de la instrucción y los parámetros esperados de la instrucción seleccionada.
Si hay errores en el código, la información sobre herramientas le proporcionará explicaciones sobre los errores.
Callout8
Muestra una descripción general reducida de todo el contenido.
El control deslizante indica la parte del código que se muestra en el editor, con los errores resaltados en rojo. Seleccione o arrastre el área sombreada para saltar rápidamente a diferentes secciones del código.
Utilice los comandos del editor de ST para configurar el minimapa.
Callout9
Desplaza la página hacia arriba y hacia abajo. La línea corta de la barra de desplazamiento indica su posición actual.
Callout_orange
Agrega elementos al editor de ST.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal