Trabajar con elementos en editores de idioma
Use los editores de lenguaje para administrar uno o varios elementos para los programas del controlador Micro800. Se resaltarán en azul los elementos seleccionados.
Para | Realice lo siguiente |
|---|---|
Seleccionar un elemento individual | Seleccione el elemento en el editor de lenguaje. |
Seleccionar varios elementos | Realice una de las siguientes acciones:
Los elementos deben estar dentro de la misma línea. |
Insertar un elemento en un editor de lenguaje | En la Caja de herramientas , arrastre el elemento de etiqueta al editor de lenguaje. |
Eliminar elementos | Realice una de las siguientes acciones:
Al eliminar una variable, no se elimina la variable del diccionario. |
Mover elementos | En el editor de lenguaje, seleccione uno o más elementos y, a continuación, arrástrelos a otra ubicación dentro del editor de lenguaje. Solo se pueden seleccionar varios elementos dentro de la misma línea. |
Cambiar el tamaño de los elementos | Seleccione el elemento y, a continuación, arrastre el controlador del elemento hasta que alcance el tamaño deseado. |
Abrir la cuadrícula de variables locales | En el editor de lenguaje, seleccione el . |
Mostrar u ocultar las cuadrículas en programas de diagrama de bloque de funciones | En el editor de lenguaje, seleccione el u . |
Acercamiento o alejamiento del zoom | Realice una de las siguientes acciones:
|
Entregue su opinión
.
u
.
o el
.