Entorno de desarrollo de programas de diagrama de bloques de funciones

El siguiente diagrama muestra el editor de lenguaje de un programa de diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram, FBD), en el que se pueden desarrollar unidades de organización de programa (Program Organizational Unit, POU) de FBD.
Utilice la
Caja de herramientas
de FBD o los métodos abreviados de teclado de FBD para agregar elementos a un POU de FBD.
Entorno de desarrollo de programas de FBD
Entorno de desarrollo de programas de FBD
Entorno de desarrollo de programas de FBD
Ítem
Descripción
callout1
Abre la cuadrícula de variables locales para ver las variables que utiliza el programa actual.
callout2
Muestra u oculta las líneas de la cuadrícula.
Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas.
callout3
Acerca el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas.
callout4
Aleja el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas.
callout5
Restablece el zoom del editor al 100 %.
callout6
Constituye la parte principal del editor FBD. En esta área, se edita la lógica utilizando elementos de instrucción gráficos.
callout_orange1
Agregue instrucciones y elementos al editor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal