Agregar un bloque de instrucciones
Al crear un programa de diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram, FBD) un del bloque de instrucciones se utiliza en el editor de lenguaje FBD.
Un elemento funcional de un programa de FBD puede ser un bloque de instrucciones, una función, un bloque de funciones definidas por el usuario o un operador.
Ejemplo de bloque de instrucciones FBD

Para agregar un bloque de instrucciones
- EnCaja de herramientas, enBuscar, escriba el nombre del bloque de instrucciones.
- Arrastre el bloque de instrucciones al editor.
- Agregar una variable, una referencia de entrada o una referencia de salida al bloque de instrucciones.
Entregue su opinión