TAN (tangente)
La instrucción TAN calcula la tangente de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.TAN

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | No puede ser igual a PI/2 módulo PI. |
TAN | Salida | REAL | Tangente del valor de entrada = 1E+38 para entrada no válida. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de TAN
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TAN

Ejemplo de diagrama de lógica escalera TAN

Ejemplo de texto estructurado TAN

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados

Entregue su opinión