SIN_LREAL (seno real largo)
La instrucción SIN_LREAL calcula el seno de un valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.SIN_LREAL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | LREAL | Cualquier valor real largo. |
SIN_LREAL | Salida | LREAL | Seno del valor de entrada (en el conjunto [-1.0 .. +1,0]). |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de SIN_LREAL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SIN_LREAL

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SIN_LREAL

Ejemplo de texto estructurado SIN_LREAL

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT1 := SIN_LREAL(TESTINPUT1) ;
Resultados

Entregue su opinión