SIN (seno)

La instrucción SIN calcula el seno de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
SIN
SIN
Parámetros de SIN
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
Cualquier valor real.
SIN
Salida
REAL
Seno del valor de entrada (en el conjunto [-1.0 .. +1,0]).
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de SIN

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SIN
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SIN
Ejemplo de diagrama de lógica escalera SIN
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SIN
Ejemplo de texto estructurado SIN
Ejemplo de texto estructurado SIN
(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal