COS_LREAL (coseno real largo)
La instrucción COS_LREAL calcula el coseno de un valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.COS_LREAL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | LREAL | Cualquier valor real largo. |
COS_LREAL | Salida | LREAL | Coseno del valor de entrada (en el conjunto [-1.0 .. +1,0]). |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de COS_LREAL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones COS_LREAL

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera COS_LREAL

Ejemplo de texto estructurado COS_LREAL

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados

Entregue su opinión